DOCA0270KO-01

IP 허용 목록

IP 허용 목록을 사용하면 버스 커플러와 통신할 수 있는 IP 주소의 액세스 제어 목록(ACL)을 구성할 수 있습니다.

시스템에 대한 IP 허용 목록 설정을 사용 및 설정하려면 다음을 수행합니다.

  1. 관리자 옵션 패널에서 화살표를 클릭하여 IP 허용 목록을 확장합니다.

  2. IP 허용 목록 설정을 사용으로 변경합니다.

  3. 더하기 기호를 클릭하여 새 IP 주소를 추가합니다.

  4. IP 주소와 넷마스크를 입력합니다.

  5. 저장을 클릭합니다.

IP 허용 목록

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?