DOCA0270FR-01

Liste d’autorisations IP

La liste d’autorisations IP permet de configurer une liste de contrôle d’accès (ACL) des adresses IP autorisées à communiquer avec le coupleur de bus.

Pour activer et configurer la liste d’autorisations IP pour le système, procédez comme suit :

  1. Dans le panneau Options d’administration, cliquez sur la flèche pour développer la liste d’autorisations IP.

  2. Réglez le paramètre de liste d’autorisations IP sur Active.

  3. Cliquez sur le signe plus pour ajouter une nouvelle adresse IP.

  4. Entrez l’adresse IP et le masque de réseau.

  5. Cliquez sur Enregistrer.

Liste d’autorisations IP

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?