DOCA0270DE-01

IP-Zulassungsliste

Mit der IP-Zulassungsliste können Sie eine Zugriffsteuerungsliste (ACL) für IP-Adressen konfigurieren, die mit dem Buskoppler kommunizieren dürfen.

Um die IP-Zulassungslisten-Einstellungen zu aktivieren und einzustellen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Klicken Sie im Bereich „Admin-Optionen“ auf den Pfeil, um die IP-Zulassungsliste zu erweitern.

  2. Stellen Sie die IP-Zulassungslisten-Einstellung auf „Aktivieren“ ein.

  3. Klicken Sie auf das Plus-Zeichen, um eine neue IP-Adresse hinzuzufügen.

  4. Geben Sie die IP-Adresse und die Netzmaske ein.

  5. Klicken Sie auf „Speichern“.

IP-Zulassungsliste

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?