DOCA0270PTBR-01

Lista de permissões de IP

A Lista de permissões de IP permite configurar uma Lista de controle de acesso (ACL) dos endereços IP que têm permissão para se comunicar com a interface de rede.

Para habilitar e definir as configurações da Lista de permissões de IP para o sistema, faça o seguinte:

  1. No painel Opções de admin., clique na seta para expandir a seção Lista de permissões de IP.

  2. Altere a configuração de Lista de permissões de IP para Habilitar.

  3. Clique no sinal de adição para adicionar um novo endereço IP.

  4. Inserir o endereço IP e a máscara de rede.

  5. Clique em Salvar.

Lista de permissões de IP

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?