DOCA0270PTBR-01

Avatares de carga

Padrão (não SIL*) Os avatars de carga incluem o seguinte:

  • Módulos de partida convencional

  • Um ou mais módulos de E/S digital para contatores de PV e entradas de controle locais

  • Um ou mais módulos de E/S analógica para entradas PV e monitoramento de temperatura do motor, se ativado

  • A lógica de controle configurável é habilitada para o avatar quando o parâmetro de avatar Controle local ativado está definido como Sim durante a fase de especificação.

Os avatars de carga que incluem lógica de controle configurável são os seguintes:

  • Motor com um sentido de rotação

  • Motor com dois sentidos de rotação

  • Motor Y/D com um sentido de rotação

  • Motor Y/D com dois sentidos de rotação

  • Motor de duas velocidades

  • Motor de duas velocidades e com dois sentidos de rotação

  • Motor com um sentido de rotação - Parada SIL, Cat. W. 1/2

  • Motor com um sentido de rotação - Parada SIL, Cat. W. 3/4

  • Motor com dois sentidos de rotação - Parada SIL, Cat. W. 1/2

  • Motor com dois sentidos de rotação - Parada SIL, Cat. W. 3/4

  • Motor de duas velocidades - Parada SIL, Cat. W. 1/2

  • Motor de duas velocidades - Parada SIL, Cat. W. 3/4

  • Motor com dois sentidos de rotação e duas velocidades - Parada SIL, Cat. W. 1/2

  • Motor com dois sentidos de rotação e duas velocidades - Parada SIL, Cat. W. 3/4

  • Resistor

  • Fonte de alimentação

  • Transformador

  • Interface de potência com E/S

NOTA: A comunicação Profibus não é funcional quando Interface de potência com E/S avatar é usado em TeSys island .
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?