DOCA0270KO-01

아바타 로드

표준(비 SIL*) 부하 avatars 에는 다음이 포함됩니다.

  • 표준 스타터 모듈

  • PV 스위치 및 로컬 제어 입력을 위한 하나 이상의 디지털 I/O 모듈

  • 사용 설정된 경우 PV 입력 및 전동기 온도 모니터링용 아날로그 I/O 모듈 1개 이상

  • 구성 가능한 제어 로직은 구축 단계 중 로컬 제어 사용 아바타 매개 변수를 예로 설정하면 아바타에 대해 사용 설정됩니다.

구성 가능한 제어 로직을 포함하는 부하 avatars 는 다음과 같습니다.

  • 전동기 1방향

  • 전동기 2방향

  • 전동기 Y/D 1방향

  • 전동기 Y/D 2방향

  • 전동기 2속도

  • 전동기 2속도 2방향

  • 전동기 1방향 - SIL 정지, W. Cat 1/2

  • 전동기 1방향 - SIL 정지, W. Cat 3/4

  • 전동기 2방향 - SIL 정지, W. Cat 1/2

  • 전동기 2방향 - SIL 정지, W. Cat 3/4

  • 전동기 2속도 - SIL 정지, W. Cat 1/2

  • 전동기 2속도 - SIL 정지, W. Cat 3/4

  • 전동기 2속도 2방향 - SIL 정지, W. Cat 1/2

  • 전동기 2속도 2방향 - SIL 정지, W. Cat 3/4

  • 저항기

  • 전원공급장치

  • 변압기

  • 전원 인터페이스(IO 포함)

주의: 프로피버스 통신은 전원 인터페이스(IO 포함) avatarTeSys island 에서 사용되는 경우 작동하지 않습니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?