DOCA0270FR-01

Avatars de charge

Les avatars de charge standard (non SIL*) comprennent :

  • Modules de démarreur standard

  • Un ou plusieurs modules d’E/S numérique pour les commutateurs PV et les entrées de contrôle local

  • Un ou plusieurs modules d’E/S analogique pour les entrées PV et le contrôle de la température du moteur, si activé

  • Logique de contrôle configurable – Est activée pour l’avatar lorsque le paramètre avatar d’activation de contrôle local est réglé sur Oui pendant la phase de construction.

Les avatars de charge avec logique de contrôle configurable sont les suivants :

  • Moteur une direction

  • Moteur deux directions

  • Moteur Y/D une direction

  • Moteur Y/D deux directions

  • Moteur deux vitesses

  • Moteur deux vitesses deux directions

  • Moteur une direction – Arrêt SIL, W. Cat 1/2

  • Moteur une direction – Arrêt SIL, W. Cat 3/4

  • Moteur deux directions – Arrêt SIL, W. Cat 1/2

  • Moteur deux directions – Arrêt SIL, W. Cat 3/4

  • Moteur deux vitesses – Arrêt SIL, W. Cat 1/2

  • Moteur deux vitesses – Arrêt SIL, W. Cat 3/4

  • Moteur deux vitesses deux directions – Arrêt SIL, W. Cat 1/2

  • Moteur deux vitesses deux directions – Arrêt SIL, W. Cat 3/4

  • Résistance

  • Alimentation

  • Transformateur

  • Interface d’alimentation avec E/S

NOTE: La communication Profibus n’est pas fonctionnelle lorsque l’avatar Interface d’alimentation avec E/S est utilisé sur TeSys island .
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?