DOCA0270ZH-01

模块更换

本节含有更换除总线耦合器之外的所有 TeSys™ island 模块的说明:

  • 标准和 SIL* 起动器

  • 电源接口模块

  • SIL 接口模块

  • 电压接口模块

  • 数字量 I/O 模块

  • 模拟量 I/O 模块

注: 原装设备和更换设备必须具有相同的商业型号。
危险
电击、爆炸、电闪弧光危险
在设备上或设备内部进行操作之前,请关闭所有电源。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
  1. 从阀岛上断开所有电源。

  2. 从 DIN 导轨上拆下现有模块。

    注: 在更换双速、双向或 Y/D 起动器时,还需拆下相邻起动器。然后拆下用于连接起动器的任何附件,以便在安装更换模块时重复使用这些附件。
  3. 按照《TeSys island I安装指南‘》中的说明安装更换模块。

    • 安装标准起动器和 SIL 起动器

    • 在 DIN 导轨上安装电源接口模块

    • 在 DIN 导轨上安装 I/O 和接口模块

    注: 在更换双速、双向或 Y/D 起动器时,要先安装把更换起动器连接到相邻起动器上的任何附件,然后再将模块安装到 DIN 导轨上。
  4. 给阀岛接通 24V 直流电源。

    注: 此时切勿接通主电源。
  5. 使用测试模式来验证设备是否可正确运行。

  6. 给阀岛接通主电源,初始化启动过程。观察 LED,直至其变绿,表示阀岛已进入运行状态。启动过程大约需要两分钟。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?