모듈 교체
이 단원에서는 버스 커플러를 제외한 모든 TeSys™ 아일랜드 모듈을 교체하는 방법에 대해 설명합니다.
-
표준 및 SIL* 스타터
-
전원 인터페이스 모듈
-
SIL 인터페이스 모듈
-
전압 인터페이스 모듈
-
디지털 I/O 모듈
-
아날로그 I/O 모듈
위험 |
|---|
|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
장비를 켜거나 내부에
작업하기 전에 모든
전력을 끄십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
-
아일랜드에서 모든 전원 플러그를 뽑으십시오.
-
DIN 레일에서 기존 모듈을 제거하십시오.
주의: 2속도, 2방향 또는 Y/D 스타터를 교체할 때는 인접한 스타터를 제거하십시오. 그런 다음 주변 장치를 다시 사용하여 교체 모듈을 설치할 수 있도록 스타터 연결에 사용되는 액세서리를 모두 제거하십시오. -
TeSys 아일랜드 설치 가이드의 지침에 따라 교체 모듈을 설치합니다.
-
표준 스타터 및 SIL 스타터 설치
-
DIN 레일에 전원 인터페이스 모듈 장착
-
DIN 레일에 I/O 및 인터페이스 모듈 장착
주의: 2속도, 2방향 또는 Y/D 스타터를 교체할 때는 모듈을 DIN 레일에 설치하기 전 주변 스타터에 교체 스타터를 연결하기 위한 액세서리를 설치하십시오. -
-
24Vdc 전력을 아일랜드에 적용하십시오.
주의: 지금은 메인 전력을 적용하지 마십시오. -
테스트 모드를 사용하여 장치가 올바르게 작동하는지 확인합니다.
-
메인 전력을 아일랜드에 적용해 부트 프로세스를 시작합니다. LED의 색이 아일랜드가 작동 상태로 들어갔음을 나타내는 녹색으로 변할 때까지 관찰합니다. 부팅 프로세스는 2분 정도 걸립니다.
위험