DOCA0270PTBR-01

Substituição de módulos

Esta seção contém instruções para substituir todos os módulos do TeSys™ island, com exceção da interface de rede:

  • partidas convencionais e SIL*

  • módulos de interface de potência

  • módulos de interface SIL

  • módulos de interface de tensão

  • módulos de E/S digital

  • módulos de E/S analógica

NOTA: O dispositivo original e o substituto devem ter a mesma referência comercial.
PERIGO
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Desligue toda a energia antes de trabalhar no equipamento ou dentro dele.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
  1. Desconecte toda a energia da ilha.

  2. Remova o módulo existente do trilho DIN.

    NOTA: Ao substituir partidas de duas velocidades, com dois sentidos de rotação ou Y/D, remova também a partida adjacente. Em seguida, remova quaisquer acessórios utilizados para conectar as partidas, para que esses acessórios possam ser reutilizados para instalar o módulo substituto.
  3. Instale o módulo substituto de acordo com as instruções do Guia de Instalação do TeSys island:

    • Como instalar partidas convencionais e partidas SIL

    • Montagem dos módulos de interface de potência no trilho DIN

    • Montagem dos módulos de interface e de E/S no trilho DIN

    NOTA: Ao substituir partidas de duas velocidades, com dois sentidos de rotação ou Y/D, instale os acessórios para conectar a partida substituta à partida adjacente antes de instalar os módulos no trilho DIN.
  4. Aplique energia de 24 VCC à ilha.

    NOTA: Não aplique a energia da rede elétrica nesse momento.
  5. Use o Modo de teste para verificar se o dispositivo está operando corretamente.

  6. Aplique a energia da rede elétrica à ilha para começar o processo de inicialização. Observe os LEDs até que eles fiquem verdes, indicando que a ilha entrou no estado operacional. O processo de inicialização demora cerca de dois minutos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?