DOCA0270FR-01

Remplacement de modules

Cette section donne les instructions pour remplacer tous les modules TeSys™ island à l’exception du coupleur de bus :

  • Démarreurs standard et démarreurs SIL*

  • Modules d’interface d’alimentation

  • Modules d’interface SIL

  • Modules d’interface de tension

  • Modules d’E/S numériques

  • Modules d’E/S analogiques

NOTE: L’équipement d’origine et l’équipement de remplacement doivent être la même référence commerciale.
DANGER
Risques d’électrocution, d’explosion ou d’arc électrique
Mettez hors service toutes les alimentations avant de travailler sur ou dans cet équipement.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  1. Débranchez toute l’alimentation électrique de l’îlot.

  2. Retirez le module existant du rail DIN.

    NOTE: Lorsque vous remplacez un démarreur bidirectionnel à deux vitesses ou un démarreur Y/D (étoile/triangle), retirez également le démarreur adjacent. Retirez ensuite tous les accessoires utilisés pour connecter les démarreurs, afin que les accessoires puissent être réutilisés pour installer le module de remplacement.
  3. Installez le module de remplacement en suivant les instructions du Guide d’installation TeSys island :

    • Installation de démarreurs standard et de démarreurs SIL

    • Montages des modules d’interface d’alimentation sur le rail DIN

    • Montage des modules d’E/S et d’interface sur le rail DIN

    NOTE: Lors du remplacement des démarreurs bidirectionnels à deux vitesses ou Y/D, installez les accessoires nécessaires pour connecter le démarreur de remplacement au démarreur adjacent, avant d’installer les modules sur le rail DIN.
  4. Appliquez l’alimentation 24 VCC à l’îlot.

    NOTE: Ne mettez pas l’équipement sous tension pour le moment.
  5. Passez en mode test pour vérifier que l’équipement fonctionne correctement.

  6. Appliquez l’alimentation secteur à l'îlot, ce qui déclenche le processus de démarrage. Attendez que les voyants s’allument en vert, ce qui indique que l’îlot est entré en état de fonctionnement. Le processus de démarrage prend environ deux minutes.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?