DOCA0270DE-01

Betriebs- und Wartungs-Tool

Das OMT (Betriebs- und Wartungs-Tool) ist webbasiert und für die Verwendung mit einem Tablet optimiert, sodass ein Techniker die Fehlerbehebung und Diagnose für die Insel durchführen kann, ohne die Schalttafel zu öffnen. Das Betriebs- und Wartungs-Tool bietet die folgenden Funktionen, um bei Betrieb, Wartung und Fehlerbehebung zu unterstützen:

  • Anpassbare Benutzeroberfläche

  • Benutzerzugriff und Rechteverwaltung für die sichere Anmeldung

  • Überwachung des Geräteverhaltens, Lastverhaltens und Energieverbrauchs

  • Für die einfache Wartung Testmodus und Forcierungsmodus verfügbar

  • Diagnose, um den Status der Insel zu überprüfen und die TeSys-Avatars zu überwachen

  • Bedientafel für die direkte Bedienung der Insel

  • Wartungsalarme zur Vermeidung von Maschinenausfallzeiten

  • Zugang zu Produktdaten für das Asset Management

  • Zugang zu den Engineering-Tools mit QR-Scan

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?