DOCA0270PTBR-01

Ferramenta de operação e manutenção

A Ferramenta de operação e manutenção (OMT) é baseada na web e otimizada para uso com um tablet, para que um técnico consiga solucionar problemas e diagnosticar a ilha sem abrir o painel elétrico. A ferramenta de manutenção e operação oferece os seguintes recursos que ajudam na operação, manutenção e solução de problemas:

  • Interface de usuário customizável

  • Acesso seguro com gerenciamento de níveis de acesso e senha

  • Monitoramento de comportamento de dispositivos, comportamento de carga e consumo de energia

  • Disponibilidade do Modo de teste e Modo forçado para facilitar a manutenção

  • Diagnóstico para avaliar o status da ilha e monitorar os avatares TeSys

  • Painel de controle para operar a ilha diretamente

  • Alarmes de manutenção para ajudar a evitar inatividade da máquina

  • Acesso a dados do produto para gerenciamento de ativos

  • Acessibilidade das ferramentas de engenharia com leitura do código QR

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?