DOCA0270FR-01

Outil d’exploitation et de maintenance

L’outil d’exploitation et de maintenance (OMT) est un outil Web optimisé pour l’utilisation sur tablette, ce qui permet au technicien de dépanner et de diagnostiquer l’îlot sans ouvrir le tableau électrique. L’outil d’exploitation et de maintenance offre les fonctions suivantes pour faciliter l’exploitation, la maintenance et le dépannage :

  • Interface utilisateur personnalisable

  • Gestion des accès et des droits utilisateurs pour l’identification sécurisée

  • Surveillance du comportement de l’équipement, du comportement de la charge et de la consommation d’énergie

  • Mode test et mode forçage disponibles pour faciliter la maintenance

  • Diagnostic pour vérifier l’état de l’îlot et surveiller les avatars TeSys

  • Panneau de contrôle pour commander directement l’îlot

  • Alarmes de maintenance pour éviter les temps d’arrêt de la machine

  • Accès aux données produit pour la gestion des équipements

  • Accessibilité à partir des outils d’ingénierie par le biais d’un code QR

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?