DOCA0270FR-01

Configuration de phase

La fonction de configuration de phase ne s’applique qu’aux avatars TeSys™ monophasés. Pour les systèmes monophasés, cette fonction est automatiquement activée. Elle lance un déclenchement de configuration de phase si le courant en phase 2 est supérieur à 50 % lr FLA pendant plus de 1 s.

NOTE: La protection en cas de configuration de phase ne s’applique pas aux configurations triphasées.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?