DOCA0270DE-01

Phasenkonfiguration

Die Funktion „Phasenkonfiguration“ wird nur auf einphasigen TeSys™-Avatars angewandt. In einem einphasigen System ist diese Funktion automatisch aktiviert. Sie löst eine Phasenkonfiguration-Auslösung aus, wenn der Strom in der Phase mehr als 1 s lang größer als 50% lr FLA ist.

HINWEIS: Der Phasenkonfigurationschutz wird nicht auf den 3-phasigen Betrieb angewandt.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?