DOCA0270PTBR-01

Configuração de fase

A função Configuração de fase se aplica somente a avatares TeSys™ monofásicos. Em um sistema monofásico, esse recurso é habilitado automaticamente. Ele aciona um Disparo de configuração de fase caso a corrente da fase dois fique acima de corrente nominal Lr de 50% por mais de 1 s.

NOTA: A proteção Configuração de fase não se aplica à operação trifásica.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?