DOCA0270KO-01

위상 구성

위상 구성 기능은 단상 TeSys™ 아바타에만 적용됩니다. 단상 시스템에서는 이 기능이 자동으로 사용 설정됩니다. 위상 2의 전류가 1초 이상 50% lr FLA보다 더 큰 경우 단계 구성 트립이 트리거됩니다.

주의: 3상 작동에는 위상 구성 보호가 적용되지 않습니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?