DOCA0270FR-01

Localiser physiquement

Avant de commencer une activité dans l’OMT, vérifiez que vous êtes bien connecté à l’îlot TeSys island approprié.

Effectuez les étapes suivantes :

  1. Cliquez sur l’icône Panneau de contrôle.

  2. Cliquez sur Localiser physiquement.

    Résultat : Le voyant PWR du coupleur de bus s’allume en jaune pendant 5 s pour vous aider à identifier l’équipement avec lequel l’OMT communique.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?