DOCA0270KO-01

물리적 위치 찾기

OMT를 사용하여 활동을 시작하기 전에, 올바른 TeSys island 에 연결되었는지 확인합니다.

다음 단계를 수행하십시오.

  1. 제어 패널 아이콘을 클릭합니다.

  2. 물리적 위치 찾기를 클릭합니다.

    결과: 버스 커플러의 PWR LED가 5초 동안 계속 노란색으로 켜짐으로써 어떤 장치와 OMT가 통신되는지 확인할 수 있습니다.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?