DOCA0270ZH-01

物理定位

在使用 OMT 开始任何活动之前,请确认您已连接到正确的 TeSys island

执行以下步骤:

  1. 单击控制面板图标。

  2. 单击物理定位

    结果:总线耦合器的 PWR LED 呈稳定黄色点亮 5 秒,以帮助您识别 OMT 正在与哪个设备进行通讯。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?