DOCA0270PTBR-01

Localização física

Antes de iniciar qualquer atividade usando a OMT, verifique se você está conectado à TeSys island correta.

Execute as seguintes etapas:

  1. Clique no ícone do Painel de controle.

  2. Clique em Localização física.

    Resultado: O LED PWR da interface de rede acende em amarelo estático por 5 segundos para ajudar a identificar o dispositivo com o qual a OMT está se comunicando.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?