DOCA0270PTBR-01

Como ligar a ilha

Para ligar a ilha:

  1. Energize a interface de rede com 24 V.

    A ilha entra no estágio pré-operacional. Quando a inicialização terminar e todas as configurações tiverem sido aplicadas, a ilha entra no estado operacional.

    NOTA: É possível entrar e sair do Modo de teste usando as ferramentas digitais durante os estados pré-operacional e operacional.
  2. Verifique se o LED PWR está aceso e mostra um verde estático, indicando que a energia está aplicada e a ilha está operacional.

Interface de rede EtherNet/IP™

 

Interface de rede PROFINET®

 

Interface de rede PROFIBUS®

   
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?