DOCA0270FR-01

Mise sous tension sur l’îlot

Pour mettre l'îlot sous tension :

  1. Alimentez le coupleur de bus avec 24 V.

    L'îlot passe en phase pré-opérationnelle. Une fois le démarrage terminé et tous les paramètres appliqués, l'îlot passe à l’état opérationnel.

    NOTE: Vous pouvez passer en mode Test et le quitter à l’aide des outils numériques que ce soit à l'état pré-opérationnel qu'opérationnel.
  2. Vérifiez que le voyant PWR reste allumé en vert pour indiquer que l’alimentation est appliquée et que l'îlot est opérationnel.

EtherNet/IP™ Coupleur de bus

 

PROFINET® Coupleur de bus

 

PROFIBUS® Coupleur de bus

   
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?