DOCA0270DE-01

Insel einschalten

So schalten Sie die Insel ein:

  1. Aktivieren Sie den Buskoppler mit 24 V.

    Die Insel wechselt in den Vor-Betriebszustand. Die Insel wechselt in den Betriebszustand, sobald der Startvorgang abgeschlossen ist und alle Einstellungen angewendet wurden.

    HINWEIS: Sie können über die digitalen Tools im Vor-Betriebszustand sowie im Betriebszustand in den Testmodus wechseln und den Testmodus wieder verlassen.
  2. Überprüfen Sie, ob die PWR-LED leuchtet und grünes Dauerlicht zeigt. Dadurch wird angezeigt, dass Spannung anliegt und die Insel betriebsbereit ist.

EtherNet/IP™-Buskoppler

 

PROFINET®-Buskoppler

 

PROFIBUS®-Buskoppler

   
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?