DOCA0270KO-01

아일랜드 전원 켜기

아일랜드에서 전원을 공급하려면:

  1. 24V로 버스 커플러에 전원을 공급합니다.

    아일랜드는 사전 운영 단계로 들어갑니다. 부팅이 완료되고 모든 설정이 적용되면 아일랜드는 운영 상태로 전환됩니다.

    주의: 사전 운영 및 작동 상태 전체에서 디지털 도구를 사용하여 테스트 모드로 들어가서 종료할 수 있습니다.
  2. 전원 LED(PWR LED)가 켜져 있고 전원이 켜져 있고 아일랜드가 작동 중임을 나타내는 녹색으로 계속 표시되는지 확인합니다.

이더넷/IP™ 버스 커플러

 

프로피넷® 버스 커플러

 

프로피버스® 버스 커플러

   
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?