DOCA0270ZH-01

更新总线耦合器固件

使用本程序,利用微型 SD 卡更新总线耦合器上的固件。

注: 请查阅发行说明,以检查新固件与现有功能块库或 DTM 配置的兼容性。对于主要固件更新,您可能需要从 Schneider Electric 网站更新配置并更新 DTM。
  1. 将固件下载到您的本地 PC 中。固件以 SEDP 文件的格式交付。

  2. 将微型 SD 卡插入 PC。

  3. 在微型 SD 卡上创建一个名为“update”的文件夹。打开“update”文件夹。

  4. 在“update”文件夹内,创建一个名为“dlvpkg”的文件夹。打开“dlvpkg”文件夹。

  5. 将 .SEDP 文件从 PC 上传输到微型 SD 卡的下列位置中:


    update/dlvpkg/xxxxxxx.SEDP
  6. 从 PC 上取出微型 SD 卡,然后将其插入总线耦合器中。

    总线耦合器开始固件升级,然后在两分钟后自动重启。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?