DOCA0270FR-01

Mise à jour du micrologiciel du coupleur de bus

Pour mettre à jour le micrologiciel du coupleur de bus à l’aide d’une carte microSD, procédez comme suit.

NOTE: Consultez les notes de mise à jour pour vérifier la compatibilité du nouveau firmware avec les bibliothèques de blocs de fonction ou les configurations DTM existantes. Pour les mises à jour majeures de firmware, vous devez peut-être mettre à jour la configuration et le DTM à partir du site web de Schneider Electric.
  1. Téléchargez le micrologiciel sur votre ordinateur local. Le micrologiciel est fourni sous la forme d’un fichier .SEDP .

  2. Insérez la carte microSD dans votre ordinateur.

  3. Créez un nouveau dossier sur la carte microSD nommé update. Ouvrez le dossier update.

  4. Dans le dossier de update, créez un nouveau dossier appelé dlvpkg. Ouvrez le dossier dlvpkg.

  5. Transférez le fichier .SEDP de l’ordinateur vers l’emplacement suivant sur la carte microSD :


    update/dlvpkg/xxxxxxx.SEDP
  6. Retirez la carte microSD de l’ordinateur et insérez-la dans le coupleur de bus.

    Le coupleur de bus lance la mise à niveau du micrologiciel et redémarre automatiquement au bout d’environ deux minutes.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?