DOCA0270DE-01

Firmware auf dem Buskoppler aktualisieren

Verwenden Sie dieses Verfahren, um die Firmware auf dem Buskoppler mit einer Micro-SD-Karte zu aktualisieren:

HINWEIS: Angaben zur Kompatibilität der neuen Firmware mit den vorhandenen Funktionsblockbibliotheken oder DTM-Konfigurationen finden Sie in den Versionshinweisen. Für Firmware-Hauptaktualisierungen müssen Sie u. U. die Konfiguration aktualisieren und für das DTM eine Aktualisierung über die Schneider Electric-Website durchführen.
  1. Laden Sie die Firmware auf Ihren lokalen PC herunter. Die Firmware wird als SEDP-Datei zur Verfügung gestellt.

  2. Stecken Sie die Micro-SD-Karte in Ihren PC ein.

  3. Erstellen Sie auf der Micro-SD-Karte einen neuen Ordner mit dem Namen update. Öffnen Sie den Ordner update.

  4. Erstellen Sie im Ordner update einen neuen Ordner mit dem Namen dlvpkg. Öffnen Sie den Ordner dlvpkg.

  5. Übertragen Sie die SEDP-Datei von Ihrem PC an den folgenden Speicherort auf der Micro-SD-Karte:


    update/dlvpkg/xxxxxxx.SEDP
  6. Entfernen Sie die Micro-SD-Karte aus Ihrem PC und stecken Sie sie in den Buskoppler ein.

    Der Buskoppler startet die Firmware-Aktualisierung und führt innerhalb ca. zwei Minuten einen Neustart durch.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?