DOCA0270PTBR-01

Como atualizar o firmware na interface de rede

Use este procedimento para atualizar o firmware da interface de rede usando um microcartão SD.

NOTA: Consulte as notas de versão para verificar a compatibilidade do novo firmware com as bibliotecas de blocos de funções existentes ou as configurações do DTM. Para atualizações importantes de firmware, pode ser necessário atualizar a configuração e atualizar o DTM utilizando o site da Schneider Electric.
  1. Baixe o firmware para o PC local. O firmware é entregue como um arquivo .SEDP.

  2. Insira o microcartão SD no PC.

  3. Crie uma nova pasta no microcartão SD chamada update. Abra a pasta update.

  4. Dentro da pasta update, crie uma nova pasta chamada dlvpkg. Abra a pasta dlvpkg.

  5. Transfira o arquivo .SEDP do PC para o seguinte local no microcartão SD:


    update/dlvpkg/xxxxxxx.SEDP
  6. Remova o microcartão SD do PC e insira-o na interface de rede.

    A interface de rede inicia a atualização do firmware e reinicia automaticamente, em cerca de dois minutos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?