DOCA0270ZH-01

电压接口模块

电压接口模块 (VIM) 支持对 TeSys island 的电压、功率和电能进行监测。

参考编号为 TPRVM001。

VIM 的主要功能如下:

  • TeSys island 的一个连接点测量单相和三相线电压 (47–63 Hz)

  • 监测阀岛层面的电能相关数据

  • 监测单相系统中 L-N 或 L-L 的电压

  • 监测无中性线 N 连接的三相系统中的电压

  • 计算 RMS 相电压和电压相序

  • 监测基频

  • 确定骤降和骤升事件的级别和持续时间

有关模块接线信息,请参阅 Avatar 接线示意图

VIM 连接到 TeSys island 公共电源上游。

VIM 与总线耦合器通讯,发送操作数据。

测量输入的连接规格如下:可插拔弹簧端子块,带三根 0.2-2.5 mm² 的刚性电缆 (AWG 24-14)。

扁平电缆(用于连接左侧模块)

二维码

LED 状态指示灯

铭牌

带弹簧端子的连接器

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?