DOCA0270FR-01

Module d’interface de tension

Le module d’interface de tension (VIM) permet de surveiller la tension, la puissance et l’énergie de l’îlot TeSys island .

Le numéro de référence est TPRVM001.

Voici les fonctions principales du module VIM :

  • Mesurer les tensions de ligne monophasées et triphasées (47-63 Hz) en un point de connexion de l’îlot TeSys island .

  • Surveiller les données relatives à l’énergie au niveau de l’îlot

  • Surveiller les tensions dans les systèmes monophasés L-N ou L-L

  • Surveiller les tensions dans les systèmes triphasés sans raccordement de neutre

  • Calculer les tensions de phase efficaces et la séquence de phase de la tension

  • Surveiller la fréquence fondamentale

  • Déterminer le niveau et la durée des phénomènes de creux et de pointe

Reportez-vous aux schémas de raccordement des avatars pour le raccordement des modules.

Le module VIM est raccordé en amont à l’alimentation électrique commune de l’îlot TeSys island .

Le module VIM communique avec le coupleur de bus et envoie les données de fonctionnement.

Les spécifications de raccordement pour l’entrée de mesure sont les suivantes : bornes à ressort amovibles avec trois câbles rigides de 0,2-2,5 mm² (AWG 24-14).

Câble plat (pour le raccordement avec le module à gauche)

Code QR

Voyants indicateurs d’état

Plaque d’identité

Connecteur à bornes à ressort

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?