DOCA0270KO-01

전압 인터페이스 모듈

전압 인터페이스 모듈(VIM)은 TeSys island 에 대한 전압, 전력 및 에너지 모니터링을 지원합니다.

참조 번호는 TPRVM001입니다.

VIM의 주요 기능은 다음과 같습니다.

  • TeSys island 의 한 연결 지점에서 단상 및 3상 라인 전압(47-63Hz)을 측정

  • 아일랜드 수준에서 에너지 관련 데이터 모니터링

  • 단상 시스템 L-N 또는 L-L의 전압 모니터링

  • 중성 N 연결 없이 3상 시스템의 전압 모니터링

  • RMS 위상 전압 및 전압 위상 시퀀스 계산

  • 기본 주파수 모니터링

  • 딥 및 상승 이벤트의 수준 및 지속 시간 파악

모듈 배선용 아바타 배선 도표를 참조하십시오.

VIM은 TeSys island 일반 전원공급장치로의 연결된 업스트림입니다.

VIM은 버스 커플러와 통신하여 운영 데이터를 전송합니다.

입력 측정에 대한 연결 사양은 다음과 같습니다. 0.2–2.5 mm²(AWG 24–14) 크기의 단단한 케이블 3개가 있는 탈착식 스프링 단자 블록.

플랫 케이블(모듈과 왼쪽에 연결하는 경우)

QR 코드

LED 상태 표시기

이름 태그

스프링 단자가 있는 커넥터

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?