DOCA0270PTBR-01

Módulo de interface de tensão

O módulo de interface de tensão (VIM) habilita o monitoramento de tensão, alimentação e energia da TeSys island .

A referência é TPRVM001.

As principais funções do VIM são as seguintes:

  • Medir a tensão de linha monofásica e trifásica (47 – 63 Hz) em um único ponto de conexão da TeSys island

  • Monitorar os dados relacionados à energia no nível da ilha

  • Monitorar as tensões em sistemas monofásicos L-N ou L-L

  • Monitorar as tensões em sistemas trifásicos sem conexão N neutra

  • Calcular as tensões de fase de RMS e a sequência de fase de tensão

  • Monitorar a frequência fundamental

  • Identificar o nível e a duração dos eventos de afundamento e elevação

Consulte Diagramas elétricos de avatares para obter informações sobre a fiação de módulos.

O VIM é conectado a montante do fornecimento de energia comum da TeSys island .

O VIM se comunica com a interface de rede, enviando dados operacionais.

As especificações de conexão para os terminais de medição são as seguintes: bloco terminal mola removível com três cabos rígidos de 0,2 – 2,5 mm² (AWG 24 – 14).

Cabo plano (para conexão com o módulo à esquerda)

Código QR

Indicadores de status com LED

Etiqueta para identificação

Conector com terminais mola

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?