NHA2779004-11

Interface de commandes Modbus

La plupart des données en temps réel et enregistrées, ainsi que la configuration de base des fonctions de l’appareil, sont accessibles et programmables par le biais d’une interface de commandes Modbus, figurant dans la liste des registres Modbus de l’appareil.

Il s’agit toutefois d’une procédure avancée qui doit être réservée aux utilisateurs disposant d’une connaissance approfondie de Modbus, de l’appareil et du réseau électrique surveillé. Pour plus d’informations sur l’interface de commandes Modbus, contactez le support technique.

Consultez la liste des registres Modbus de votre appareil sur www.se.com pour les informations de mappage Modbus et des instructions élémentaires concernant l’interface de commandes.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?