NHA2779004-11

Affichage des données de mesure dans des logiciels

Vous pouvez utiliser plusieurs logiciels et différentes méthodes pour afficher ou accéder aux données de l’appareil. L’éventail des solutions possibles va d’une simple interface de registres Modbus pour lire les valeurs stockées dans les registres de l’appareil à l’affichage d’informations intelligentes à partir de l’appareil par le biais d’un système de gestion de l’énergie.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?