NHA2779004-11

Mesures en temps réel

L’appareil mesure les courants et les tensions et envoie en temps réel les valeurs efficaces des trois phases et du neutre.

Les entrées de tension et de courant sont surveillées en continu à une fréquence d’échantillonnage de 64 échantillons par période. Une telle résolution permet à l’appareil de fournir des mesures fiables et des valeurs électriques calculées pour différentes applications commerciales, bâtiments et industrielles.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?