NHA2779004-12

Applications à sorties de relais

Les sorties de relais peuvent être configurées pour des applications de commutation, par exemple pour fournir des signaux de commande marche/arrêt pour la commutation de groupes de condensateurs, de générateurs et autres appareils et équipements externes.

Raccordement des deux entrées logiques et de la sortie de relais

A

Dispositif de protection contre les surintensités

B

Relais 1 (70, 71) , Relais 2 (73, 74)

C

Sortie de contrôle (56, 57)

D

Entrées d’état logiques (40, 42, 57)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.