NHA2779004-11

Fonctions des boutons pour la visualisation de l’écran de diagnostic

Pour visualiser les écrans de diagnostic, vous pouvez appuyer sur les boutons un par un ou en combinaisons.
Mode Bouton Fonction
Menu de configuration Pour passer à l’écran suivant.
Pour revenir à l’écran précédent.
  

Appuyez pendant 2 secondes sur les boutons Haut et Bas simultanément pour afficher l’écran Diag.

La même action permet de quitter l’écran de diagnostic.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?