NHA2779004-11

Configuration des sorties numériques avec ION Setup

Vous pouvez utiliser ION Setup pour configurer les sorties logiques.
  1. Lancez ION Setup.
  2. Connectez l’appareil.
  3. Sélectionnez I/O configuration > I/O Setup.
  4. Sélectionnez une sortie numérique à configurer et cliquez sur Edit.

    L’écran de configuration pour cette sortie numérique apparaît.

  5. Dans le champ Label , donnez un nom significatif à cette sortie numérique.
  6. Configurez les autres paramètres selon besoin.
  7. Cliquez sur Send pour enregistrer vos modifications.

    Paramètres de configuration de sortie numérique disponibles au moyen de ION Setup

    Paramètre

    Valeurs

    Description

    Étiquette Utilisez ce champ pour modifier le libellé par défaut et attribuer un nom significatif à cette sortie numérique.
    Control Mode External, Alarm, Energy

    Ce champ indique le mode de fonctionnement de la sortie numérique.

    • External : La sortie logique est commandée à distance, soit par le biais du logiciel, soit par un automate programmable via les commandes envoyées par les communications.

    • Alarm : La sortie logique est associée au système d’alarme. L’appareil envoie une impulsion au port de sortie numérique lorsque l’alarme est déclenchée.

    • Energy : La sortie numérique est associée aux impulsions d’énergie. Lorsque ce mode est sélectionné, vous pouvez sélectionner le paramètre d’énergie puis régler la fréquence d’impulsions (impulsions/kW).

    Behavior Mode Normal, Timed, Coil Hold
    • Normal : Ce mode s’applique lorsque le mode de commande est réglé sur « External » ou sur « Alarm ». En cas de déclenchement pour le mode externe, la sortie logique reste dans l’état activé jusqu’à ce qu’une commande de désactivation soit envoyée par l’ordinateur ou l’automate programmable. En cas de déclenchement pour le mode d’alarme, la sortie logique reste dans l’état activé jusqu’à ce que le point de désactivation soit franchi.

    • Timed : La sortie logique reste dans l’état activé pour la période définie par le registre de configuration On Time.

    • Coil Hold : Ce mode s’applique lorsque le mode de commande est réglé sur « External » ou sur « Alarm ». Pour une alarme unaire associée à une sortie numérique, vous devez régler le mode de comportement sur « Coil Hold ». La sortie s’active lorsque la commande de mise sous tension est reçue et se désactive lorsque la commande de libération de la bobine est reçue. En cas de perte de l’alimentation dédiée, la sortie mémorise son état et y revient une fois l’alimentation rétablie.

    On Time (s) 0 à 9,999 Ce paramètre définit la largeur d’impulsion (durée d’activation) en secondes.
    NOTE: En mode énergie, le temps d’activation de l’impulsion de sortie logique est fixé à 20 ms.
    Select Alarms Toutes les alarmes disponibles S’applique lorsque le mode de commande est réglé sur « Alarm ». Sélectionnez une ou plusieurs alarmes à surveiller.
    Associations Ce champ affiche des informations supplémentaires lorsque la sortie numérique est déjà associée à une autre fonction de l’appareil.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?