NHA2779004-11

Fonctions des boutons pour la visualisation des paramètres de configuration

Pour visualiser les paramètres de configuration de l’appareil, vous pouvez appuyer sur les boutons un par un ou en combinaisons.
Mode Bouton Fonction
Menu de configuration Pour passer à l’écran suivant de configuration de paramètre.
Pour passer à l’écran précédent de configuration de paramètre.
Pour passer en mode configuration et configurer la valeur du paramètre affiché.
  

Appuyez pendant 2 secondes sur les boutons Haut et Bas simultanément pour accéder à l’écran de configuration.

La même action permet de quitter la configuration.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?