NHA2779004-11

Réglage de la date et de l’heure

Le réglage de l’horloge permet de régler la date et l’heure de l’appareil.
  1. Appuyez pendant 2 secondes sur les boutons Haut et Bas simultanément pour accéder à l’écran de configuration.

  2. Entrez le mot de passe. Le mot de passe par défaut est 0000.

  3. Appuyez sur OK.

  4. Appuyez sur le bouton Bas pour sélectionner le paramètre d’année, de date et d’heure.

  5. Appuyez sur OK.

  6. Appuyez sur le bouton Bas pour modifier les chiffres.

    NOTE: Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton Bas pour déplacer le curseur vers le chiffre suivant.
  7. Appuyez sur OK.

  8. Appuyez pendant 2 secondes sur les boutons Haut et Bas simultanément pour sortir du mode configuration.

  9. Cliquez sur Oui pour sauvegarder vos paramètres.

NOTE: L’horloge de l’appareil doit toujours être réglée ou synchronisée selon l’heure locale.

Paramètres de configuration de l’horloge

Paramètre Valeurs Description
Année AAAA Règle l’année courante selon le format affiché à l’écran.
Date MM:JJ Réglez la date courante selon le format indiqué à l’écran, où MM = mois et JJ = jour.
Heure HH:MM Réglez l’heure courante selon l’heure locale, au format 24 heures, en heures (HH) et minutes (MM).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?