NHA2779004-11

Configuration des alarmes avec ION Setup

Vous pouvez utiliser ION Setup pour créer et configurer des alarmes.
  1. Démarrez ION Setup et connectez-le à votre appareil.
  2. Ouvrez l’écran Alarming.
  3. Sélectionnez l’alarme à configurer, puis cliquez sur Edit.
  4. Configurez les paramètres comme expliqué dans les différentes sections relatives à la configuration des alarmes.

    Reportez-vous au guide de configuration matérielle ION Setup pour plus d’informations.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?