NHA2779004-11

Lock / Unlock

« Lock » permet de régler l’affichage sur un écran par défaut. Même lorsqu’un écran est en mode Lock, vous pouvez faire défiler vers d’autres écrans. Au bout de quatre minutes sans défilement manuel, l’appareil affiche l’écran par défaut (écran de verrouillage).

Les boutons et l’afficheur permettent de verrouiller et de déverrouiller n’importe quel écran.

Pour verrouiller/déverrouiller un écran de l’appareil :

  • Appuyez pendant 2 secondes sur les boutons Haut et Bas simultanément pour verrouiller/déverrouiller un écran de l’appareil.

NOTE:

Vous ne pouvez verrouiller que les paramètres d’affichage.

Vous ne pouvez passer en mode Setup ou Clear à partir d’un écran verrouillé.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?