NHA2779004-11

Vue d’ensemble de la précision de l’appareil

Tous les appareils sont testés et vérifiés en usine conformément aux normes de la CEI (Commission électrotechnique internationale) et de l’IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).

L’appareil n’exige normalement aucun réétalonnage. Dans certaines installations, cependant, une vérification finale de la précision des appareils est requise, en particulier lorsqu’ils doivent servir à des fins de facturation.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?