NHA2779004-11

Configuration des entrées d’état avec ION Setup

Les ports d’entrée d’état (S1 et S2) peuvent être configurés à l’aide de ION Setup.
  1. Lancez ION Setup.
  2. Connectez l’appareil.
  3. Sélectionnez I/O configuration > I/O Setup.
  4. Sélectionnez une entrée d’état à configurer et cliquez sur Edit.

    L’écran de configuration pour cette entrée d’état apparaît.

  5. Dans le champ Label, donnez un nom significatif à cette entrée d’état.
  6. Configurez les autres paramètres selon besoin.
  7. Cliquez sur Send pour enregistrer vos modifications.

    Paramètres de configuration d’entrée d’état disponibles dans ION Setup

    Paramètre Valeurs Description
    Étiquette Utilisez ce champ pour modifier le libellé par défaut et attribuer un nom significatif à cette entrée d’état.
    Control Mode Normal, Demand Sync

    Ce champ indique le mode de fonctionnement de l’entrée d’état.

    • Normal : L’entrée d’état n’est associée à aucune autre fonction de l’appareil. L’appareil compte et enregistre normalement le nombre d’impulsions entrantes.

    • Demand Sync : L’entrée d’état est associée à l’une des fonctions de synchronisation de valeur moyenne par entrée. L’appareil utilise l’impulsion entrante pour synchroniser sa période de calcul de la valeur moyenne avec la source externe.

    Debounce 0 à 9,999 Le délai antirebond vise à compenser le rebond mécanique du contact. Utilisez ce champ pour spécifier la durée (en millisecondes) pendant laquelle le signal doit rester dans un certain état pour que le changement d’état soit considéré comme valide.
    Associations Ce champ affiche des informations supplémentaires lorsque l’entrée d’état est déjà associée à une autre fonction de l’appareil.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?