NHA2779004-11

Valeur moyenne

L’appareil fournit la valeur moyenne dernière, présente, prévue et maximale, ainsi qu’un horodatage de l’occurrence des maxima.

L’appareil prend en charge les méthodes de calcul de valeur moyenne standard : intervalle glissant, intervalle fixe, intervalle tournant, thermique et synchronisée.

Les registres de maximum de valeur moyenne peuvent être réinitialisés manuellement (protection par mot de passe).

Mesures de valeur moyenne :

  • Valeur moyenne totale W, VAR, VA

  • Valeur moyenne en ampères moyennée

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?