NHA2779004-11

Déphasage du courant par rapport à la tension

Le courant électrique peut être en retard, en avance ou en phase avec la forme d’onde de tension CA. Il est généralement associé au type de charge : inductive, capacitive ou résistive.

Pour les charges purement résistives, la forme d’onde de courant est en phase avec la forme d’onde de tension. Pour les charges capacitives, le courant est en avance sur la tension. Pour les charges inductives, le courant est en retard sur la tension.

Les graphiques ci-dessous montrent comment les formes d’onde de tension et de courant changent selon le type de charge dans des conditions idéales (en laboratoire).

Courant et tension en phase (résistif) Courant en avance sur la tension (capacitif) Courant en retard sur la tension (inductif)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?