NHA2779004-11

Calcul du nombre d’impulsions requis pour les tests de vérification de la précision

Sur les équipements de vérification de la précision, il faut généralement spécifier le nombre d’impulsions pour une durée de test donnée.

Sur les équipements de test, il faut généralement spécifier le nombre d’impulsions pour une durée de test de « t » secondes. Le nombre requis est normalement d’au moins 25 impulsions et la durée de plus de 30 secondes.

Utilisez la formule suivante pour calculer le nombre d’impulsions requis :

Nombre d’impulsions = Ptot × K × t/3600

Où :

  • Ptot = puissance instantanée totale en kilowatts (kW)

  • K = paramètre de constante d’impulsion d’énergie de l’appareil, en impulsions par kWh

  • t = durée du test, en secondes (généralement plus de 30 secondes)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?