NHA2779004-11

Causes fréquentes d’erreur dans les tests

Si vous constatez des erreurs excessives lors des tests de précision, examinez votre configuration de test et votre procédure pour éliminer les sources d’erreur les plus fréquentes.

Voici les sources les plus courantes d'erreur lors de la vérification de la précision :

  • Raccordements lâches des circuits de tension ou de courant, souvent dus à l’usure des contacts ou des bornes. Inspectez les bornes de l’équipement de test, des câbles, du faisceau de test et de l’appareil testé.

  • Température ambiante nettement différente de 23 °C.

  • Présence d’une borne de tension neutre « flottante » (non mise à la terre) dans une configuration de test avec tensions de phase déséquilibrées.

  • Alimentation dédiée de l’appareil insuffisante, ce qui entraîne une réinitialisation de l’appareil pendant la procédure.

  • Interférences de la lumière ambiante ou problèmes de sensibilité du capteur optique.

  • Source d’alimentation instable provoquant une fluctuation des impulsions d’énergie.

  • Configuration de test incorrecte : Les phases ne sont pas toutes connectées à l’appareil de référence ou à l’appareil de vérification. Toutes les phases connectées à l’appareil testé doivent également être connectées à l’appareil de référence ou à l’appareil de vérification.

  • Présence d’humidité (condensation), de débris ou de saletés dans l’appareil testé.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?